LMC058/LMC078的CAM曲线中,挺杆功能如何实现?
所属产品线:
LMC058 & LMC078解决方法:
1.在somachine软件的电子凸轮表中添加提个挺杆,挺杆号为1,在X轴的150的位置打开

2.在程序中调用MC_CAMIN功能块后有一个Tappets引脚,后面链接SMC_GetTappetValue功能块。

3.iID引脚为挺杆号,bInitValue为挺杆初始值。bSetInitValueAtReset若设置为1 则CAMIN复位后挺杆的值bTappet为初始值。
4.执行MC_CAMIN功能块,当X轴到150的位置时 bTappet的值将置为1.
是否有帮助?