我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32系列伺服驱动器是否有设置齿轮间隙的地方?
所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

有相关的参数可以设置齿轮间隙具体参数如下:

  1. BLSH_Position,可以设置机械间隙的大小,单位为用户定义单位。

  2. BLSH_Mode,是一种间隙补偿的方式选择。

    间隙补偿的处理方式:

    如果设置为0 :不启用间隙

    如果设置为1 间隙补偿已启用,最后一个运动为正方向运动,即正向间隙补偿。

    如果设置为2 间隙补偿已启用,最后一个运动为负方向运动,即反向间隙补偿。