FA351941
FA351941
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32*D30N4 +BMH1402P组合没有列在产品目录上,但这样的组合可以使用吗?
问题描述:
LXM32*D30N4 +BMH1402P组合没有列在产品目录上,但这样的组合可以使用吗?
所属产品线:
Lexium 32
解决方法:
这不是官方推荐的产品组合,但是可以使用。力矩曲线如下:
首次发布日期:
2018/6/12
修订日期:
2020/7/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Lexium 32 系列伺服
探索更多
范围:
Lexium 32 系列伺服