我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23A如何实现在Canopen通讯中断时(如电缆被拔掉),保证驱动器报错并停机?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

以somachine平台为例,先主站中勾选heartbeat,时间设置为200毫秒。然后在驱动器从站LXM23A中在使能专家设置后,在heartbeat设置中将其勾选,并设置200毫秒或更大一点的数值。关键的设置是:点开“改变属性heartbeat用户”菜单,将主站的NodeID-----127写上,并设置200或300毫秒甚至更大一点的数值。这样保证了我们可以再主站发出了200毫秒心跳信号的时候可以抓到它。而如果我们设置的时间小于200,如100ms将配置下载到M238中,LXM23A的面板就会一直交替显示CO-LD和AL180驱动器不可用。经过这样的设置后,Canopen中断后,驱动器自动停机。