我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM23A/D 伺服报故障AL022,可否屏蔽该故障?
所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

LXM23A/D 伺服报故障AL022,是指主回路电源缺相,需要仔细检查UVW电源线的接线。

AL022是可以屏蔽的,把P2-65(特殊位寄存器)的BIT12 设置为1,关闭欠相(AL022)的侦测。