我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28A伺服报故障AL557?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28A伺服报故障AL557,常见与在can_open模式下执行插补(IP)模式,这个故障是由于控制器连续三次没有通过CANOPEN总线收到目标位置值,出现该故障的原因有以下两种:

  1. canopen总线存在严重的干扰,到至发送的PDO报文没有在规定的时间内传递到控制器。

  2. LXM28伺服驱动器的PDO传送方式设置有问题,走插补模式的时候,主站在规定的周期内传递PDO信号,一般把RPDO 和 TPDO的传送模式设置为1,不能是默认的 FF.