LXM28A 在canopen 通讯的时候如何设置PDO的传送方式?
所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
LXM28A PDO的传送方式,在对象字典中设置 。
RPDO0(index:1400h,subindex:02h)
RPDO1(index:1401h,subindex:02h)
RPDO2(index:1402h,subindex:02h)
RPDO3(index:1403h,subindex:02h)
TPDO0(index:1800h,subindex:02h)
TPDO1(index:1801h,subindex:02h)
TPDO2(index:1802h,subindex:02h)
TPDO3(index:1803h,subindex:02h)
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。