我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB2、XB4系列中按钮、带灯按钮、转换开关部分型号带不带7有什么区别?
问题描述:
XB2、XB4系列中按钮、带灯按钮、转换开关部分型号带不带7有什么区别(如:XB2BW337M1C和XB2BW33M1C、ZB4BA3和ZB4BA37)?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB2

解决方法:

XB2和XB4都是金属系列,按钮头的边框为金属材质。其上边框(即外露在安装板前端的部分)做了抛光和电镀处理,看起来更光亮,并且增强了防腐蚀功能,颜色为银色。

有些客户反馈,虽然银色很漂亮,但他们更需要黑色的外观进行配套。故在原有的银色基础上电镀了一层黑色,满足这些客户的特殊需要,在原有型号上添加了数字7,作为区分。

带不带7的型号,功能一致,尺寸一致,只是颜色上做了区分,满足不同的应用需求。

例如:ZB4BA3和ZB4BA37ZB4BA3的金属外壳是银白色的,ZB4BA37的金属外壳是黑色,它们是功能相同的平头按钮。

这种情况同样适用于带灯按钮、带灯转换开关、转换开关、钥匙开关等产品。