我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德是否有直径小于16mm的指示灯?
问题描述:
施耐德是否有直径小于16mm的指示灯?

所属产品线:
Harmony XVL

解决方法:

施耐德有直径小于16mm的指示灯。

XVL系列直径有 8mm和12mm两种,目前国内在售的型号见下表,详情请参考XVL系列产品样本

型号

电压

颜色

直径

XVLA223

12V

绿色

8mm

XVLA224

12V

红色

8mm

XVLA225

12V

黄色

8mm

XVLA233

24V

绿色

8mm

XVLA234

24V

红色

8mm

XVLA235

24V

黄色

8mm

XVLA333

24V

绿色

12mm

XVLA334

24V

红色

12mm