我们今天能为您提供什么帮助?

国产急停保护罩ZB2BZ1605C能否用于XB5*C、XA2系列急停按钮?

问题描述:
国产急停保护罩ZB2BZ1605C能否用于XB5*C、XA2系列急停按钮?

所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XA2; Harmony XB5C

解决方法:

国产急停保护罩ZB2BZ1605C专配XB2系列急停按钮(蘑菇头<=40mm)使用,可达到IP65的防护等级。也可以与XB5*CXA2的急停按钮配套,但不保证IP防护等级。