我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVB系列附件XVBC11和XVBC0*停产了怎么替代?
所属产品线:
Harmony XVB

解决方法:

对于安装附件,两个产品一起的替代用XVBZ0*,替代如下:

XVBC11被替代为 XVBZ01
XVBC11+XVBC02
被替代为 XVBZ02
XVBC11+XVBC03
被替代为 XVBZ03
XVBC11+XVBC04
被替代为 XVBZ04
如果客户想选用“带底座带支撑杆”的产品,订购XVBZ02/ XVBZ03/ XVBZ04(支撑杆+水平底座)即可。