问题描述:
双手操作台XY2SB系列,是否可以加装触点所属产品线:
Preventa XY2SB 双手操作台解决方法:
可以加装XB4系列的触点模块。
XY2SB产品成品型号已经配套了进口XB4系列的带基座触点:ZB4BZ104或者ZB4BZ105。标配为2个触点。因安装在盒子里,空间有限,后端一层最多只能配套3个触点。还可以选择一个单触点,型号为:ZBE101(常开触点)或ZBE102(常闭触点)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以加装XB4系列的触点模块。
XY2SB产品成品型号已经配套了进口XB4系列的带基座触点:ZB4BZ104或者ZB4BZ105。标配为2个触点。因安装在盒子里,空间有限,后端一层最多只能配套3个触点。还可以选择一个单触点,型号为:ZBE101(常开触点)或ZBE102(常闭触点)。
是否有帮助?