我们今天能为您提供什么帮助?

按钮指示灯哪些有NEMA防护等级标准?

问题描述:
按钮指示灯哪些有NEMA防护等级标准?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB6

解决方法:

目前进口产品XB4,XB5,XB6按钮指示灯系列有NEMA防护等级,可达NEMA 4,NEMA 4X,NEMA 13。

防护等级标准如下:

NEMA4X  防雨、防尘、防腐(室内/外)

NEMA13  防油、防尘(室内)

NEMA1   通用型(室内) NEMA2 防滴型(室内)

NEMA3   防雨、防尘、(室外) NEMA4 防雨、防尘(室内/外)

NEMA4X  防雨、防尘、防腐(室内/外) NEMA6 水下、防尘、防水(室内/外)

NEMA7   防爆1区 NEMA8 防爆1区

NEMA9   防爆2区 NEMA10 矿用

NEMA11  防腐、防滴(室内) NEMA12 工业用防腐、防滴(室内)

NEMA13  防油、防尘(室内) NEMA13R 防雨、冻雨(室外)