我们今天能为您提供什么帮助?

ZBZ1605与ZBY9320是否可以配合使用?

问题描述:
ZBZ1605与ZBY9320是否可以配合使用?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

ZBZ1605与ZBY9320不可以配合使用。ZBY9320是立体外形的黄色急停标牌,只与急停按钮配套使用。ZBZ1605有专用的标牌配套,型号为ZBY9*M,具体如下图,但是这部分型号目前在国内不销售。