我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在ConceptPLC中,如何设定系统时间?
问题描述:
在ConceptPLC中,如何设定系统时间?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在Concept软件中,选择好PLC后,在“PLC Configuration”对话框中,双击“Specials”,在“Time Of Date”前打勾,然后配置设定时钟的8个寄存器地址。下图是8个寄存器的具体定义:

之后,在程序中设置系统时间:
先修改控制寄存器4xxxx的discrete 2为0,以使当前时钟值不被读取;
依次给4xxxx+1到4xxxx+7寄存器输入:星期、月、日、年、小时、分、秒等时间值;
再把4xxxx的discrete 1为1,以使刚才输入的时间值被接受;
最后把4xxxx的discrete 2设置为1,以使时间寄存器的值处于被读取状态。

除此之外,在联机时,可以在“Online”菜单下的“Online Control Panel”中,选择“Set clock”,在其中直接设置时间值也可。