我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concetp热备同步的操作步骤是?
问题描述:
Concetp热备同步的操作步骤是?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

1.主CPU处于运行模式,确保备用CPU处于off     line或者停机状态
2.按下备用CHS模块上的updata按钮,不要松开。
3.将备用CHS模块上的钥匙开关打到Xfer位置。这个步骤是使备用单元接收同步。
CHS
4.将备用单元CHS模块上的钥匙开关打在你想使备用单元在同步后进入的模式,运行或者离线(run 或 offline)(一般我们选择run)
结果:琥珀色的standby灯开始闪烁
5.松开updata按钮
结果:主控制器copy它所有的程序到备用控制器。传输过程中standby单元CHS模块上的standby灯闪烁,当同步完成之后,备用 CHS110模块指示备用控制器回到你设置的模式:Run或者Off line。如果是运行模式,standby和ComAct 被点亮。如果备用单元是离线模式,这两个指示灯都不亮。备用单元和primary单元有相等程序。