我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept 2.6如何打开一个Concept 2.1的功能块?
问题描述:
Concept 2.6如何打开一个Concept 2.1的功能块?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在Concept V2.1创建的DFB是不能在Concept V2.6中直接调用的,需如下所示操作:先在Concept V2.1下生成一个空项目,创建一个程序段并将需要在V2.6下打开的DFB添加进去,然后保存该项目。在Concept V2.1下的运行Concept Converter,file---export---project with used DFB生成后缀名为asc文件,在Concept V2.6下运行Concept Converter,file---import,选择刚导出的asc文件导入即可。上述操作后即可将V2.1下生成的DFB添加到V2.6安装路径下的DFB文件夹下,V2.6软件下即可直接调用。