我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept软件下如何实现保存程序的同时保存4x寄存器的参数设置值,以后下载程序后相关参数保持不清零?
问题描述:
在Concept软件下如何实现保存程序的同时保存4x寄存器的参数设置值,以后下载程序后相关参数保持不清零?

所属产品线:
Concept

解决方法:

要想实现标题所述的下载程序4x寄存器保持的功能,可如下操作: 上载程序并勾选“Upload Stata RAM+Initial Value”和“Upload Stata RAM only”,上载完成后操作“项目另存”保存项目文件。事后打开保存的文件,操作程序下载并勾选“Stata RAM+Initial Value”和“Stata RAM only”,如此操作后上载时的4x寄存器的值下载后依然保持,不会回零,否则重新下载程序4x寄存器中原有数值将会被清零。