我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Concept LL984编程方式下使用DV16,指令使能后没有执行,商显示为0,为什么,如何解决?
问题描述:
在Concept LL984编程方式下使用DV16,指令使能后没有执行,商显示为0,为什么,如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

DV16实现两个整型数的除法,其中Top Node设置被除数(可为双整型数),占用2个字长度,Middle Node设置除数,占用1个字长度,bottom Node存储商及余数,占用2个字长度,Top Node和Middle Node的地址设置必须至少间隔一个字,如果Top Node设置为400001,Middle Node设置为400002,就会出现指令使能后商显示为0的状态.