我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept Quantum热备系统软件中需要配置IEC Hot Standby Data,该数据项如何设置?
问题描述:
Concept Quantum热备系统软件中需要配置IEC Hot Standby Data,该数据项如何设置?

所属产品线:
Concept

解决方法:

Concept Quantum热备系统软件中配置IEC Hot Standby Data项之前需要先如下操作了解系统实际的使用情况:

在该情形下如果IEC Hot Standby Data项小于上图所示的4316Byte,分析程序系统将报错误:

如果IEC Hot Standby Data项大于4316Byte,分析程序系统显示正常: