我们今天能为您提供什么帮助?

OFS如何设置与Concept软件中的非定位变量通讯?

问题描述:
OFS如何设置与Concept软件中的非定位变量通讯?

所属产品线:
Concept

解决方法:

可以使用Concept变量导出功能实现OFSConcept的非定位变量通讯。首先在OFS配置软件中,在Symbol table file中选择Concept工程的prj文件。然后,将Concept导出OFS变量功能设置为使能,设置方法是在Concept.ini文件中,将ExportVariables 参数置为1即可。