我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept软件下载报错OL9-1603,如何解决?
问题描述:
Concept软件下载报错OL9-1603,如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

用户的Concept工程中为热备配置,需要CHSHSBY装载包,但是由于用户电脑中的Concept软件安装文件夹中没有这两个装载包文件,所以下载时报OL0-1603错误。CHSHSBY装载包一般在Concept安装文件夹中的DAT文件夹中。