问题描述:
用户使用concept Quantum热备系统工作正常,为什么使用PLCSTAT这个功能块读到的热备状态与实际状态不一致?所属产品线:
Concept解决方法:
PLCSTAT功能块使用PLC_STAT连接的变量字表中的第二个字存储热备状态,这个字的位读取顺序由左至右为1~15位。用户将这个字使用word_to_bit功能块进行了转换,该功能块转换输入字至输出位顺序如下图所示,

转换完成后将热备状态字的位顺序颠倒了,所以得到的热备状态与实际状态不一致。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PLCSTAT功能块使用PLC_STAT连接的变量字表中的第二个字存储热备状态,这个字的位读取顺序由左至右为1~15位。用户将这个字使用word_to_bit功能块进行了转换,该功能块转换输入字至输出位顺序如下图所示,

转换完成后将热备状态字的位顺序颠倒了,所以得到的热备状态与实际状态不一致。
是否有帮助?