我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept软件报OL9-1600故障如何解决?
问题描述:
Concept软件报OL9-1600故障如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

如果在使用Concept 软件时报OL9-1600错误,如下图所示


提示“Not Logged in with controller”时,通常是Modbus编程电缆的问题,可以建议用户尝试联机设置为Modbus ACSII,2400,7,偶,1。如果还是不工作,请使用以下的Modbus电缆引脚定义:

This pinout is for a DB9 to DB9 programming cable….

2 to 3

3 to 2

5 to 5

4 and 6 jumped on both sides (DSR and DTR)

7 and 8 jumped on both sides

注意:如果6号针脚(DTR)不保持有5伏直流信号,Modbus端口将有关闭程序的权限