我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
原来可选通讯适配器的电池没有定货号,现在有一Momentum可选通讯适配器的电池型号170XTS15000,适用于所有的Momentum可选通讯适配器吗?如何区分?
问题描述:
原来可选通讯适配器的电池没有定货号,现在有一Momentum可选通讯适配器的电池型号170XTS15000,适用于所有的Momentum可选通讯适配器吗?如何区分?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

新的M1选项适配器172JNNXXX XXX PV >= 01 和172PNN XXX XXX PV >= 03的电池为锂电池,订货号为 170 XTS 15000。
以前版本的选项适配器不能使用新的锂电池,因为机械部分进行了重新设计,电池规格为2节AAA碱电池。(有客户反映也可使    用普通7号电池替代)。
出处:原线下FAQ。