我们今天能为您提供什么帮助?

171CCC98030可以支持的最大并发连接数是多少?

问题描述:
171CCC98030可以支持的最大并发连接数是多少?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

该处理器可以同时和96个设备进行以太网通信,这96个设备是:

1.2个编程终端(其中一个只能处于监视模式);
2.14个modbus server;
3.16个通过MSTR发起的 Modbus client(支持读、写、读写命令);
4.64个IO Scaner设备(client模式);