所属产品线:
Modicon Momentum I/O解决方法:
两种通讯适配器内部芯片不同,前者内部芯片为SUPI 2,后者内部芯片为SUPI 3。SUPI 3比SUPI 2提供更多的诊断功能。如果要想获得更多的诊断功能,所有的从站适配器都用170INT11001。如果两种通讯适配器混合在Interbus总线中,则网络的诊断水平只能达到SUPI 2提供的诊断水平。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
两种通讯适配器内部芯片不同,前者内部芯片为SUPI 2,后者内部芯片为SUPI 3。SUPI 3比SUPI 2提供更多的诊断功能。如果要想获得更多的诊断功能,所有的从站适配器都用170INT11001。如果两种通讯适配器混合在Interbus总线中,则网络的诊断水平只能达到SUPI 2提供的诊断水平。
是否有帮助?