我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系为什么有时候是正的,有时候是反的, 其对应关系到底是什么?
所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系取决于I/O基板上安装的通讯适配器的类型和对PLC编程的编程软件的类型, 该类型分为兼容IEC和兼容984, 以170ADI34000为例:

兼容IEC的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:

端子1 → 寄存器100001       端子16 → 寄存器100016

兼容IEC的通讯适配器和兼容984的编程软件:

端子1 → 寄存器100016       端子16 → 寄存器100001

兼容984的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:

端子1 → 寄存器100016       端子16 → 寄存器100001

兼容984的通讯适配器和兼容984的编程软件:

端子1 → 寄存器100001       端子16 → 寄存器100016