我们今天能为您提供什么帮助?

M580默认IP地址、子网掩码、网关各是多少?

问题描述:
M580默认IP地址、子网掩码、网关各是多少?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580系列CPU有一个基于MAC地址的缺省IP地址,MAC地址丝印在CPU前面板。默认IP地址前两位为固定值为10.10,后两位为MAC地址 16进制转化为10进制而来。例如:MAC地址为00:00:54:10:8A:05,那么默认IP地址为10.10.138.5。
默认子网掩码为255.0.0.0(A类掩码),默认网关地址与默认IP地址一致。