我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580的机架BME XBP XX00是否存在固件?固件是否可以升级?
问题描述:
M580的机架BME XBP XX00是否存在固件?固件是否可以升级?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

存在,可以使用Unity Loader通过CPU或BME CRA 312 X0模块下载新固件版本,从而升级BME XBP XX00 机架固件。连接方式与升级CPU固件连接方式相同。