我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
主环没有DRS的情况下,M580主环中能连接的CRA分站的最大数量是否与Quantum主环一样为31个?
问题描述:
主环没有DRS的情况下,M580主环中能连接的CRA分站的最大数量是否与Quantum主环一样为31个?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在主环中能连接的CRA分站的最大数量上,Quantum与M580是一样的。M580主环中能连接的CRA分站数最大为31-2*DRS数量。 M580主环中一个DRS下连接的子环中CRA数量没有限制,但主环加上子环中CRA数量的总和最多不能超过31个(需选择BMEP586040或BMEH586040)。