我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580本地IO模块如何寻址?
问题描述:
M580本地IO模块如何寻址?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580本地IO模块可以使用设备DDT(非定位数据)和拓扑方式寻址(定位数据)。Unity软件默认使用设备DDT方式为M580的本地IO模块寻址,这种方式定义的IO模块只有变量名称,没有地址。若要将默认方式改为拓扑方式寻址,可以在Unity软件工具菜单下项目设置中,将 “常规”中的“配置”项中的“M580 引用的 I/O 数据类型” 设置为“拓扑”类型。当使用Premium系列IO模块时,不支持设备DDT寻址方式。