问题描述:
在UNTIY 8.0软件里面组态M580的I/O模块的时候,如何设置首选的I/O数据类型?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
点击菜单栏的“工具”,然后选择项目设置,在总则的Configuration选项里面,有M580首选的I/O数据类型,选择属性值里面的拓扑或者设备DDT为所需要的类型。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
点击菜单栏的“工具”,然后选择项目设置,在总则的Configuration选项里面,有M580首选的I/O数据类型,选择属性值里面的拓扑或者设备DDT为所需要的类型。
是否有帮助?