我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580的PLC,如何在UNTIY软件中启用CCOTF(运行模式下修改配置信息)功能?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

双击Unity 8.0软件左边“项目浏览器”、“结构视图”里面的cpu  BMEP58****,在弹出的页面中选择“配置”选项卡,勾选“在运行或者停止模式下进行在线修改”,然后把程序下载到PLC里面。