我们今天能为您提供什么帮助?

M580 CPU 存储器结构和M340有何异同

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

相同点:都有RAM用于运行应用程序和存储临时数据;

区别:1.M580CPU内有闪存,用于备份应用程序和 %MW 值的副本,M340内部没有闪存,而是必须用SD卡来备份程序、常数、符号。M580还有可选存储卡BMXRMS004GPF可用于应用程序备份以及数据存储。