我们今天能为您提供什么帮助?

浏览器访问M580CPU中的嵌入式Web服务器时有些什么要求?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 CPU 中的嵌入式 Web 服务器采用标准 HTML 网页显示数据。在 PC、iPad 或 Android 平板电脑上使用以下浏览器访问嵌入式网页:
Internet Explorer(8 版或更高版本)
Google Chrome(11 版或更高版本)
Mozilla Firefox(4 版或更高版本)
Safari(5.1.7 版或更高版本)