我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
unity pro添加ethernet IP设备EDS文件的方法
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

与添加Canopen设备的EDS文件在“Hardware Catalog Manager”中添加不同

Ethernet IP的EDS文件在软件“工具”-DTM浏览器”中对CPU点击右键,如下图所示:


然后通过向导,选中eds文件存放的路径,然后下一步操作

完成后在“工具”-“硬件目录”-“DTM目录中点击“更新”,之后在“协议”-CIP”中可以看到您所添加的Ethernet IP的设备,然后拖动添加到DTM浏览器中即可(如下图所示)。