我们今天能为您提供什么帮助?

M580设备端口能否不通过交换机实现对ModbusTCP、EthernetIP设备IO扫描?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

带嵌入式 RIO 扫描的 CPU(CPU的商业参考号以 40 为结尾)设备端口不支持QoS服务,因此必须通过交换机才能实现IO扫描;不带嵌入式 CPU 扫描的 RIO(CPU 的商业参考号以 20 为结尾) 设备端口支持QoS服务,可以不通过交换实现IO扫描。