我们今天能为您提供什么帮助?

为什么 unitypro 里 不能导出 m580的项目为 .xef 格式导出

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

.XEF格式不包含DTM配置,.ZEF格式包含,而m580是默认需要DTM配置的

补充:

  • .ZEF 文件(完全应用程序交换文件),用于导入具有全局 DTM 配置的全局项目

  • .XEF 文件(应用程序交换文件),用于导入不具有全局 DTM 配置的全局项目

  • 导出文件包含以下所有不受保护的信息:输入/输出的配置、段、SR 程序模块、事件处理、不受保护的 DFB 类型、DDT、变量、动态数据表、受保护的 DFB 类型的引用、全局 DTM 配置(仅限 ZEP 文件)。

  • 导出受保护的 DFB 时,将对 DFB 的私有变量和段进行加密。但是,类型 IN、OUT、IN/OUT 和 PUBLIC 的变量仍可见。

  • 注意: .XEF.ZEF 文件不包含 TSX CPP 110 的配置。在导出项目后,不要忘记备份 CANopen 的 .CO 文件 (Sycon)。

  • .ZEF 文件 只能用于M580平台,而且m580的.zef文件只能在unitypro 8.0以上版本之间使用