我使用的是新M580PLC,第一次使用默认IP地址连机下载程序后,再次连机时能Ping通,但连不上,有可能是什么原因引起?
问题描述:
使用的新M580PLC,第一次使用默认IP地址连机下载程序后,再次连机时能Ping通,但连不上的解决办法所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
此原因一般是由于客户在下载程序的时候,忘记把访问控制关闭掉,导致即使知道IP地址也无法连机,访问控制若启用,只能使用访问控制里IP地址连机,而且需要勾选上Port 502。

建议客户在第一次下载程序时候做如下操作:
1.进入硬件组态

2.对于一般用户,若对网络没有特殊要求,建议操作如下图,解锁安全。关闭访问控制后即可

解决办法:
若客户产生此问题,此时已经无法通过以太网联机,建议客户使用Mini-B USB接口的编程电缆联机下载上述配置后,即可再次使用以太网联机。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。