M580H型和M580C型CPU结尾带H跟结尾带C的区别是什么?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580H型是系统中设备的加固版本。该设备可在更大的温度范围(-25 至 70oC)(-13 至 158oF)和恶劣的化学环境中使用。此处理可增加电路板的隔离功能及其对以下情况的抵抗能力: 冷凝 ;多尘环境(导电杂质颗粒) ;化学腐蚀,特别是在含硫环境(石油精炼厂、净化厂等)或含有卤素(氯等)的环境中使用时。
M580C型表示涂层适用于恶劣环境。
是否有帮助?


M580H型是系统中设备的加固版本。该设备可在更大的温度范围(-25 至 70oC)(-13 至 158oF)和恶劣的化学环境中使用。此处理可增加电路板的隔离功能及其对以下情况的抵抗能力: 冷凝 ;多尘环境(导电杂质颗粒) ;化学腐蚀,特别是在含硫环境(石油精炼厂、净化厂等)或含有卤素(氯等)的环境中使用时。
M580C型表示涂层适用于恶劣环境。
是否有帮助?