我们今天能为您提供什么帮助?

BMXCPS冗余电源基础高级电源诊断方法

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

高级电源诊断功能,需要使用功能块PWS_DIAG,PWS_CMD,并且需要单独安装库:http://www.se.com/ww/en/download/document/X80+REDUNDANT+POWER+SUPPLY+PREDICTIVE+MAINTENANCE+LIBRARY+V1.05/