我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijieo designer 或Vijeo designer basic 能否直接读取M580 DDT变量?
问题描述:
Vijieo designer 或Vijeo designer basic 能否直接读取M580 DDT变量?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

可以的,将UNITY 变量导出为.XVM格式的文件,然后在Vijieo designer 建立Modbus TCP 驱动,链接.XVM变量,选择所需的DDT变量即可。