问题描述:
Vijieo designer 或Vijeo designer basic 通过连接.XVM文件读写M580 DDT变量,出现报错FDHC1019H?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
原因是导出.XVM文件后,又在UNITY PRO 软件中编译项目导致的。解决方法:使用最后一次编译过的程序,然后导出.XVM文件链接到HMI上。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
原因是导出.XVM文件后,又在UNITY PRO 软件中编译项目导致的。解决方法:使用最后一次编译过的程序,然后导出.XVM文件链接到HMI上。
是否有帮助?