FA352180
FA352180
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect读取M580的BMXERT1604T模块的时标时报警ON是ERT的时间,但是报警OFF是显示本地PC的时间?
问题描述:
Citect读取M580的BMXERT1604T模块的时标时报警ON是ERT的时间,但是报警OFF是显示本地PC的时间?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
需要在计算机编辑器Alarm添加一个函数HighResOff=1
首次发布日期:
2018/6/13
修订日期:
2020/7/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580