PL7如何实现程序安全性?
问题描述:
PL7如何实现程序安全性?所属产品线:
PL7解决方法:
PL7实现程序安全性包含两个方面:
1.PL7访问安全管理,对PL7软件访问实现安全管理;
2.保护PLC上的应用程序
应用程序保护功能可以在离线模式下从程序属性窗口访问。该功能提供以下保护:
2.1 全局应用程序保护。右键点Station 选择Properties->Protection-> Application选中Global application 该功能用来将程序下载到 PLC后提供读写保护。在该保护生效后,仅PLC/Command to the PLC下面的Run, Stop and Init命令可以使用。
警告!该功能一旦生效就不能撤销。被保护的应用程序不可修改,除非给PLC下载新程序。
2.2.section保护,可以定义如下保护类型:读保护和读写保护。可以针对单个section或一个应用程序或任务中的所有Section进行保护;要使保护生效就需要右键点Station 选择Properties->Protection-> Sections-> Status,选择Protection Activated。
注意:
部分或全部保护生效后将不能修改Section
锁符号形状可以显示何种保护类型被激活:
打开:表明保护被取消;
锁上:表明保护激活。
Micro PLC 只能使用全局应用程序保护,不能使用section保护。
是否有帮助?