我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在PL7软件中,配置以太网设置时,有时有些数字内容无法键入,如何解决?
问题描述:
在PL7软件中,配置以太网设置时,有时有些数字内容无法键入,如何解决?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在PL7软件中,配置以太网设置时,在“Messaging”选项卡里的“Connection Configuration”框中,有时无法键入“XwayAddr.”、“IP address”的内容;“IOScanning”选项卡里的“IP address”有时也无法键入。如何解决?


当发生以上情况,无法键入数字内容时,按下键盘上的“Caps Lock”键,就可以键入XwayAddr 及IP address了。