我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在PL7软件中通过条件判断定时器计时启停,并且中断后数值不复位?
问题描述:
如何在PL7软件中通过条件判断定时器计时启停,并且中断后数值不复位?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在PL7软件中使用ST编程方式要想实现当某个条件满足时暂停定时器,当条件不满足时定时器从上次中断时的计数值开始继续计时,而不是再次重头开始计时。不能使用%TM定时器,必须使用%T定时器的累积工作模式,具体编程如下所示: