我们今天能为您提供什么帮助?

用户使用的是TSXP57303,在PL7 Pro软件中先离线编程完成后操作与实际CPU连机并下载时系统提示如下图示信息,为什么?

问题描述:
用户使用的是TSXP57303,在PL7 Pro软件中先离线编程完成后操作与实际CPU连机并下载时系统提示如下图示信息,为什么?

所属产品线:
PL7

解决方法:

出现标题表述的系统提示信息的原因极有可能是用户在PL7 Pro的程序配置中配置了带数据及符号存储区的内存扩展卡,而在实际CPU设备内存扩展插槽中插的是只有程序存储区,没有数据及符号存储区的内存扩展卡,导致系统提示标题表述信息。