我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么使用PL7软件为TSXP572623的ETYPort配置的IO扫描不工作?
问题描述:
为什么使用PL7软件为TSXP572623的ETYPort配置的IO扫描不工作?

所属产品线:
PL7

解决方法:

在ETYPort的在线Debug页面中可以Ping到对方设备的IP地址,但是IO扫描状态块为黑色,意为不扫描。检查IO扫描的设置发现,Repetitive Rate列被设置为默认的NONE,NONE选项设置的意思是禁用此行中IP地址的IO扫描功能,要激活IO扫描功能需要设置为Fast、Normal或Slow选项。Fast设置扫描周期为10ms固定值,不能被修改。Normal设置扫描周期为30~240ms之间,设置值为15的倍数。Slow设置扫描周期为150~1000ms之间,设置值为50的倍数。这些参数在IO scanning列表上方的Scanning setting中设置。